欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机模具相关尺寸(之5)

  • 2022.01.17 15:08:05
  • 米思米
  • 5845

<JIS B 6701-1992>
“
注塑成型机模具相关尺寸”

(6)喷嘴

注塑成型机模具相关尺寸(之5)

6.1 球状部分的形状


 喷嘴的尖端应为球形,【图】中所示的曲率半径R应为10mm、15mm、20mm或30mm。
 允许公差均为-0.05/-0.25mm。

6.2 球状部分的范围


 【图】中所示的球状部分的范围H为5mm以上。
 此外,喷嘴的球形部分必须位于外接顶角α(最大90°)的圆锥面C内。

6.3 喷嘴孔的直径


 【图】中所示喷嘴孔的直径d为2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm或10mm,其允许公差均为0/-0.1mm。

6.4 突出尺寸


 如【图】图中所示,喷嘴从固定侧模具安装板突出的尺寸E为5mm以上。

解说


 本规格的内容涉及注塑成型机注塑喷嘴的形状与尺寸。
 与模具直浇道衬套的尺寸选择密切相关。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities